This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:最短导通时间

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609743/tps61087-minimum-on-time

器件型号:TPS61087

您好!

我们收到了客户关于 TPS61087的问题。
请帮帮我们。

[问题]
IC 的最短导通时间是多少? 他们希望估算 IC 进入脉冲跳跃模式的输出电流。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不会指定此数据、这些数据可能因器件和温度而异。
    什么是输入/输出条件? 客户如何避免跳过模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 它们不需要保证。 他们会将其用作参考。  是否有参考值?

    其状况如下。

    VIN=5V 至8.4V
    Vout=11V
    Iout=15m 至800mA
    FSW=1.2MHz

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    典型的最短导通时间为50ns