This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:72V 50Ah 的电量监测计设计

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609919/bq78350-r1-design-of-fuel-gauge-for-72v-50ah

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ34Z100BQ34Z100-G1

大家好  

我正在设计用于72V 50Ah 电池的 BMS。 我设计了保护电路并使用 TIDA 717实现平衡。

对于电量监测计、我希望使用 bq78350、但不使用 bq769x0 IC、因为我已经设计了平衡和保护电路。 我必须做什么更改。

如果有适合我的应用的另一个 IC、请建议我使用。  

我检查了 Bq34z100、但他们说不推荐、Bq34z100-G1的容量等级较低。

等待您的回复

谢谢你  

Rinkesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rinkesh:
    您可以将 bq34z100-G1用于更高容量的应用。 请参阅下面的应用手册。
    www.ti.com/.../slua760
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    这就是我要找的。 但在这方面还有一个问题、它需要高精度电阻器、这会增加成本。 它是否是一种替代方案?