This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:打开和关闭延迟

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610044/tps25921a-turn-on-and-off-delay

器件型号:TPS25921A

大家好、团队、

如图19和20所示、数据表中的导通和关断延迟似乎是在 Ven = 5.0V 的条件下获得的。
使能电压是否改变了 ton 和 toff 值?

如果延迟时间和使能电压之间存在关系、请告诉我如何计算延迟时间。

此致、
Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Taka、

    TON 和 TOFF 延迟与使能电压无关。 但是、如数据表第7.6节所述、吨延迟是 CSS 的函数。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Rakesh!