This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:交流/直流电源模块设计

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610085/ucc28740-acdc-power-module-design

器件型号:UCC28740

您好:

我想设计一个交流/直流电源模块。  VIN =~220V、Vout = 48V/15W 、使用 UCC28740 可满足要求?  

如果可以、TI 有 参考 设计?  还是具有更好的推荐 IC? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈迪、

    现有参考设计使用 UCC28740在30W 下提供48V 输出:

    www.ti.com/.../PMP12027

    这将是您的设计的良好起点。 请查看它是否符合您的要求。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernard、
    好的、谢谢!