This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:是否可以从外部 MCU 对 UAV (无人飞行器)应用进行 DSG FET 控制?

Guru**** 2427680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608578/bq40z50-r1-is-it-posible-dsg-fet-control-from-external-mcu-for-uav-unmanned-aerial-vehicle-application

器件型号:BQ40Z50-R1

降级器、

    在 UAV 应用中、如果它在空气中飞行、我们需要 通过外部 MCU 而 不是通过 bq40z50-R1进行 DSG FET 控制、即使 出现安全状态也是如此。

因为即使发生任何保护,我们也需要 UAV 安全飞降 并停在地头。

我曾尝试使用 DSG_FET_TOGGLE () 和 CHG_FET_TOGGLE ()命令关闭 FET_EN 并打开 DSG FET / CHG FET。

但是、如果出现安全状态、bq40z50-R1固件仍会关闭 DSG FET。  

13.1.18 ManufacturerAccess() 0x0022 FET Control
此命令可禁用/启用固件对 CHG、DSG 和 PCHG FET 的控制。 初始值
从 Mfg 状态 Init[FET_EN]加载设置。 如果 ManufacturingStatus ()[FET_EN]= 0、则发送此消息
命令允许 FW 控制 PCHG、CHG 和 DSG FET 以及
ManufacturingStatus ()[FET_EN]= 1、反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以通过将该安全功能的计时器设置为0来禁用对特定 safter 条件的充电和放电 FET 的控制。 您可以使用 FET 控制命令来使用主机来开启 FET、如上所述。

    但愿这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的回复。 我不知道如何将计时器计数设置为零。 在 TRM 中,我找不到有关 Clear Safety timer 的任何信息。 您能否举一个有关 Clear OCD1安全计时器的示例?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    您能给我什么命令可以清除 bq40z50-R1安全计时器的计时器计数吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我所指的计时器是延迟。 每个安全特性都有一个阈值和一个延迟、您设置的延迟周期必须经过该延迟周期、充电或放电 FET 才能响应以停止安全条件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、
    我已经尝试将安全延迟时间设置为0,DSG FET 仍然关闭。

    我还尝试设置恢复电流否定点和保护点,结果  是 DSG FET 计数器打开和关闭。
     
    谢谢
    陈信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您对数据闪存进行任何更改时、您需要发送一次重置命令或 IT-ENABLE 命令(两次)、以便在监测计响应您的更改之前、使用您对数据闪存所做的更改更新 RAM。
    谢谢
    Onyx