This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH-POWER-DESIGNER:定制器件添加-增加定价

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609815/webench-tools-webench-power-designer-custom-part-addition---adding-pricing

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

目前、我使用的是用于4A 升压应用的 WebBench

将 TPS43060RTER 从34V 最小值升至56V 最大值。   结果将显示

自定义自定义引导二极管??  所以、我联机找到了

似乎符合账单要求的 MURA110T3。

问题:

我可以输入 所有各种参数 和尺寸规格、但我无法输入定价?

这 是令人沮丧的、因为未计算 BOM (即 nA)。   

请提供输入定制价格的能力。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将询问 Webench 团队有关此项目的信息。