This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110EVM-796:bqstudio 警告提示

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609565/bq34110evm-796-bq34110evm-796-bqstudio-warning-prompt

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

当我通过 USB 连接到 I2C 接口将 BQ34110EVM-796连接到 Windows 10 PC 并启动应用程序 bqstudio 时、它会显示"检测到的器件与此应用不兼容! 某些操作可能会导致器件永久失去通信并进入和不可恢复的状态。 自行承担风险。 选择确定继续、取消或关闭应用程序。" 此警告。 为什么会显示此警告。如果有关 BQ34110EVM-796固件的任何问题、请提供相同的更新。同时提供 BQ34110EVM-796的固件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这通常发生在 bqStudios 无法识别设备时。 当您说"USB 转 I2C 接口"时、您是否使用了 EV2300或 EV2400 EVM 接口板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    否。我未使用 EV2300或 EV2400。 我使用的是"NI USB-8451 I2C 接口"。

    具有 NI USB-8451 I2C 接口的 BQ34110EVM-796的设置如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们建议获取 EV2300或 ev2400来与 EVM 连接