This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:复位周期计数

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609009/bq27510-g3-reset-cycle-count

器件型号:BQ27510-G3

您好!

是否可以在插入新电池时自动重置周期计数?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了您通过 i2c 命令手动更改它之外、我认为没有方法可以更改它。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx

    在第2节的技术参考手册“具有集成 LDO 的 bq27510-G3系统端 Impedance TrackTm电量监测计”中。 16 Cyclether Count 是以下几个字:

    此只读函数返回活动单元格具有的周期数的无符号整数值
    在0至65535范围内。 当累积放电≥CC 阈值时、会发生一个周期。
    监测计为两个电池配置维持单独的周期计数器、如果插入新电池、则重置为0
    检测到电池组。

    监测计上是否需要进行特殊配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TRM 的电池插入部分。 插入电池后、监测计会进行电阻测量并将其与 Ra 曲线进行比较。 如果默认 RA 配置文件是机柜匹配,则它会确定是新电池,然后将默认 Ra 值复制到电阻表中,然后将周期计数器设置为0。

    谢谢
    Onyx