This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:bq27421-G1/SOC 未达到100%

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610052/bq27421-g1-bq27421-g1-soc-does-not-reach-100

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

现在、我正在评估 bq27421EVM、以查看多种负载条件下的充电和放电行为。 然后、我发现 SOC 在充电过程中保持低于100%。 在本例中、我使用的是降级电池、因此实际容量可能低于设计容量。 您能否检查所附的日志数据并指出设置不正确(如果我有)?

e2e.ti.com/.../bq27421-LearningCycle_5F00_SOC-not-100_2500_.xlsx

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    如果您将旧电池与电量监测计一起使用、但它没有该电池的先前组织 I .e Qmax 和 RA、则无法获得准确的电量监测。 我建议您使用新电池进行循环。

    此外、在为电池充电时、您是否会遇到充电终止条件、例如、可确保电量监测计达到100%的锥形条件?
    顺便说一下、您需要使用 gpcchem 运行 rel-dis-relel 测试、以确定默认 chem id 是否与您尝试使用的电池匹配。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我相信 bq27421使用 IT lite 算法、因此 ChemID 无法更改。 我的理解是否正确? 我是否需要为 IT lite 测量仪运行 gpcchem?

    此致、
    Satoshi