This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:降额使用电池容量来延长电池周期寿命

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610067/bq40z50-r1-derating-use-battery-capacity-for-extend-battery-cycle-life

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件:GPCCHEMBQ40Z50

降级器、

     电池规格:3~4.2V

    电池结构:3s1p

    我们希望延长电池周期寿命。  因此、只需将电池充电至4V、然后放电至3.2V。   我们需要 SOC 在4V 时为100%、在3.2V 时为0%。

  •  对于 GPCCHEM 数据收集、我们将 单节电池充电至4.2V、放松2h 、然后放电至3V、然后放松5h。

对吗? 或者我需要充电至4V、放电至3.1V?

  •  我在 bq40z50-R1中将 FC 电压阈值设置为4V、将设计电压设置为12V、将端电压设置为9.6V。

   我的问题是  IT 电量监测计是否适合此应用? 还是 CEDV 更好?

 因为 我 认为 Ra 表算法基于 SOC、在此 应用中、SOC 不是真正的电池 SOC。

SOC 基于 OCV 表。 如果仅为4V 和 bq40z50-R1充电、则查找 OCV 表永远不会达到100% SOC。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    对于 GPCCHEM 数据收集、我们将单节电池充电至4.2V、放松2h、然后放电至3V、然后放松5h。 ->这是正确的。

    bq40z50在此类充电电压下均能正常工作。 我们有许多客户这样做是为了延长电池寿命。 但是、您应该将充电终止设置为基于收尾电流条件而不是基于电压。

    但愿这对您有所帮助
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    这对我来说是非常有用的信息。

    谢谢
    陈信哲