This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12001:输出电压纹波非常高

Guru**** 2606615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610040/lmz12001-very-high-ripple-on-output-voltage

器件型号:LMZ12001

我有一个使用其中三个 SIMPLE SWITCHER 的设计、它们都具有非常高的输出纹波。  例如、1.8V 电压轨从2.2V 变为1.5V。  我尝试向输出添加100uF、向输入添加另一个100uF、但这没有效果。  负载非常小、只有一个 TI DSI 转换器、提供5V 输入的台式电源显示整个系统仅消耗250mA 电流、因此负载应非常低。

我不确定我在这里犯了什么错误。  我附上了示波器截图、原理图和布局图。  使用500MHz 带宽无源探头拍摄示波器镜头、GND 线小于1/4"。  最后、当没有负载时、电压相当稳定。  我错过了什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我刚尝试在1.8V 稳压器中添加一个1K 电阻作为负载、它立即开始产生一个大纹波、不像我所附的图片那么糟糕、但肯定是意料之外的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    可能是稳定性存在问题。

    尝试将电容器 C336从 FB 连接到 Vout。 现在、它已从 FB 连接到 GND。

    FB 引脚需要看到一些纹波、因此数据表中的简化版应用原理图显示了 FB 和 Vout 之间的电容器。

    如果问题仍然存在、请再次联系我们。
    您能否提供纹波的示波器截图、并显示时间和电压的 x/y 除法(例如10us/1V)。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的参与。 我移动了该电容器、问题就消失了。 非常感谢您的帮助。