This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:输出短路

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TLV702, TLV707, TLV705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610120/tlv704-output-short-circuit

器件型号:TLV704
主题中讨论的其他器件:TPS709TLV702TLV707TLV705

您好!

我们正在考虑将该 LDO 的输出短接至接地端500ms、以复位我们的 MCU。 我没有在数据表中提到任何短路保护、因此该器件会在这半秒内为接地提供最大负载电流吗?

如果是、我们可以期望多大的电流?  第7.3.1节规定电流限制为250mA、但第6页规定了最高1A 的最大电流。

谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    如果您将输出短接至 GND、则正确、它将持续提供其最大电流。 电流介于160mA - 1A (250mA 典型值)之间。 此外、如果 Vin 过高、器件可能会发热至损坏的程度、因为该 LDO 没有热关断功能。

    您能否使用具有 EN 引脚的 LDO、并且在复位 MCU 时还可以禁用 LDO?

    如果选择此选项、则可以在需要宽输入电压时使用 TPS709;如果不需要宽输入电压功能、则可以使用 TLV702、TLV705或 TLV707。

    此致、
    标记