This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62133:为 GSM/GPRS 模块供电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62133, TPS54260, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609917/tps62133-to-power-gsm-gprs-module

器件型号:TPS62133
主题中讨论的其他器件: TPS54260TPS62135

尊敬的所有人:


我想知道您是否建议将降压转换器 TPS62133用作 GSM/GPRS 模块(3.8V)的电源。 我看到您还有一个 TPS54260、但对于可用性和电路成本、如果推荐、我可能会选择 TPS62133。

基本上、我假设要比较的主要特性是负载调节、因为这种模块以300mA 的持续电流运行、峰值达到2A。

非常感谢您的帮助。

此致、