This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:最大 PWM 调光频率

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607498/tps92641-maximum-pwm-dimming-frequency

器件型号:TPS92641

您好!

正在寻找 LED 调光解决方案、如下所示。

输入电压:直流18V~56V

LED VF:50V

LED 指示灯(如果:2A)

调光:模拟,PWM 调光(调光频率: 超过50kHz)

TPS92641似乎是最合适的器件、但不知道它是否支持50kHz 以上的调光频率。

TPS92641的最大调光频率是多少?

如果它不能支持50kHz、您能推荐其他合适的解决方案吗?

此致、

Nicky  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    TPS92641可支持50kHz 以上的调光。 唯一的问题是您需要多大的线性调光范围。 您使用的频率越高、电流上升/下降时间对线性度的影响就越大、尤其是在低占空比下。

    但是、在该输入电压范围和50V LED 堆栈下、您将无法使用降压转换器。 您需要使输入电压高于 LED 堆栈、而降压转换器是唯一能够进行高速分流 FET 调光的类型。 如果您确实需要整个输入电压范围、则需要使用降压/升压型转换器、该转换器可能无法进行50kHz 调光。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克林顿:

    使用50kHz 调光时、您能告诉我最大调光速率吗?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    它实际上取决于您需要哪种线性、或者这种线性关系是否重要。 本机 PWM 调光和并联 FET PWM 调光均可实现1%或更低的精度、但线性度会在某个点消失、具体取决于您使用的是哪种调光。 非线性化的位置也取决于许多因素、例如开关频率、电感器值(对于本机 PWM 而言更多)和输入/输出电压。 需要针对特定应用对其进行测试。 但在大多数情况下、分流 FET 调光在50kHz 下表现良好。

    此致、

    克林特