This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:TPS62740 +超级电容器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609765/tps62740-tps62740-supercap

器件型号:TPS62740

我想使用0、44F 作为 TPS62740的输出电容器。

DS 表示"可以使用更大的输出电容器、但应考虑更大的输出电容器会导致电容器中的泄漏电流增加、并可能降低整体转换效率。 此外、更大的输出电容器会影响直流/直流转换器的启动行为"。

如何使用超级电容器的泄漏电流计算转换器的新效率?

超级电容器的浪涌电流将如何影响转换器的电流限制? 我是否需要外部软启动来使用小于内部 HS MOSFET 电流限制的电流为超级电容器充电?

TPS62740是否能够将输出电压斜升至1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    超级电容器的泄漏可被视为器件上的一个额外负载。 这会消耗更多的输入功率。

    此参考设计展示了该器件的一种使用方式、如下所示: http://www.ti.com/tool/PMP9753