This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431B:VREF 最大值最小解释

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610063/tl431b-vref-max-min-interpretation

器件型号:TL431B

 在考虑偏差值时、Vref 和 Iref 的绝对最大值和最小值是多少?

示例数据 TL431BQ:

Vref min = 2483mV、Vref max = 2507mV、vdev max = 34mV。

IREF min =?、IREF max = 4uA、Idev max = 2.5uA。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    EC 表中提供了 Vref 和 Iref @25C @10mA 的绝对最大值和最小值、它们与您列出的值相同。

    34mV 的 Vref 偏差可能出现在自然通风条件下的任何工作温度范围上、如 DS 部分7.14图1所示。 我们不保证曲线的形状。

    考虑到整个自然通风工作温度范围内的偏差、VREF @ 10mA 将仅为 min = Vref min -偏差= 2449mV、Max = Vref max +偏差= 2541mV。

    对于 Iref 也是如此、但我们不会对 Iref 进行最小规格 因此 Max = Iref max +偏差= 4uA +2.5uA = 6.5uA。

    -mz