This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64:PMBus 上的闪存编程/引导加载程序?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610043/ucd3138a64-flash-programming-boot-loader-on-pmbus

器件型号:UCD3138A64
主题中讨论的其他器件: UCD3138

您好!

我想知道 、对于使用 PMBus (I2C)为 UCD3138A64数字控制器的引导加载应用、是否有任何应用手册或参考资料。

在我们的应用中、该控制器是从控制器、由其他系统控制。 该系统有一个以 PMBus 形式连接到此数字控制器的接口。

现在、我们将以独立的方式刷写该数字控制器、但接下来、我们要通过 PMBus 从该其他系统刷写该器件。

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢、

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sagar、

    我们很快会回来。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要执行 PMBus、处理它的最简单方法是使用已提供的现有引导 ROM。  这样、您就不必为引导加载程序使用任何程序闪存区域。  您需要为 PMBus 接口提供客户引导加载程序的唯一原因是您只能使用特定格式。

    有关 ROM 引导加载程序的说明、请参阅 UCD3138技术参考手册中的第13节、网址为:

    www.ti.com/.../sniu028a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Ian。
    您认为您可以指导我找到合适的文档或应用手册吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经指导过您。 UCD3138技术参考手册中描述的引导 ROM 命令是引导 ROM。

    基本上、要下载新程序、请返回 ROM 模式、将批量擦除命令发送到引导 ROM、然后是许多写入块命令来写入新程序、然后是计算校验和命令来验证下载、 然后发送执行命令以执行新程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我将查看此技术参考手册。
    我的意思是、如果您有任何应用手册。 我看了网站,没有得到任何东西!