This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8365:LM8365应用问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610093/lm8365-lm8365-application-question

器件型号:LM8365

大家好、

下面是我的原理图。

我的问题是、LM8365复位输出低电平0.2V - 0.5V 具有风险不会分流 U33 LDO? 此外、您还可以推荐或建议合适的解决方案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wen、

    无需担心。 描述"最大0.25V 典型值0.5V "的 VOL 规格为1mA 的灌电流。 这描述了该特定电流在"低"条件下的最坏情况输出电压。 根据您的原理图、3.3V/10kohm = 0.33mA。 由于这是低得多的电流、因此应 通过 LM8365器件中的内部 FET 将输出下拉至接近0V。 您是否在电路中验证了运行情况?

    如果提供的答案解决了您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮! 谢谢!

    Michael