This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:自动复位振荡器容差

Guru**** 2581315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609869/tps3823-auto-reset-oscillator-tolerance

器件型号:TPS3823

你好

 

我发现 TPS3823中的自动复位振荡 器与您在另一篇帖子中的答案在1.6秒内保持脉冲(连续)一次。

 

问题:

自动静置振荡器在1.6秒内脉冲一次是典型值,我们能 想到 0.9sec min 和2.5sec max 吗?

它 因每个设备而异?

 

此致

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanji-San、

    你是对的。 数据表中提供了看门狗超时容差。 最小值为0.9秒。 典型值为1.6秒。 最大值为2.5秒。 这些值将主要受 VDD 上的温度和电压的影响。 WDI 上的脉冲必须在该值范围内发生、以防止器件复位。

    如果提供的答案解决了您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮! 谢谢!

    Michael