This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:FB 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LM2576HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609932/lm2576hv-absolute-maximum-ratings-for-fb-pin

器件型号:LM2576HV
主题中讨论的其他器件:LM2576

大家好

您是否介意我们问 LM2576HV 或 LM2576?

 FB 引脚的绝对最大额定值是多少?
它是否与 Vin 引脚相同?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 ADJ 版本、我会将电压限制为绝对最大值6V。

    对于固定版本、我将使用6V 到编程的 Vout 的比率来设置最大值。
    如果该计算大于 Vin、则使用 Vin 作为最大限制。