This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:自动复位振荡器

Guru**** 2609245 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A4594, TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608794/tps3823-auto-reset-oscillator

器件型号:TPS3823
主题中讨论的其他器件:TS5A4594

你好

我的客户打算将 TPS3823A-30用于2018财年便携式医疗。

 

[问题背景]

客户的问题是 意外重置。

它们的 CPU 转换时序有可能会复制到内部自动复位 OSC可能性可能很低。

但在医疗设计中应考虑任何情况。

请参阅随附的 ppt 文件、谢谢。

 

问题1.  

内部自动复位振荡 器高于1.6秒的切换脉冲? (请参考图表)

如果没有、请告诉我波形。

 

问题2.

客户有一个解决方案(模拟开关电路)、在从待机模式转换到工作模式的情况下、它会让 SW 关闭(保持/RESET 为高电平)

使用 TI 的 TS5A4594。

你怎么看? 请 告诉我们 您对解决客户问题的看法。

 

感谢您的支持。

谨致问候

 

e2e.ti.com/.../TPS3823_2D00_30-questions.pptx

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanji、

    我不确定我是否理解。 WDI 上需要至少100ns 宽的信号、并且至少每1.6秒出现一次、否则器件将复位。 由于您使用的是 A 版本(TPS3823A)、因此即使将 RESET 置为有效、WDI 的输入也将保持有效。 如果在复位被置为有效时接收到一个 WDI 脉冲、A 版本不会将复位信号锁存在状态。

    客户还不需要该开关? 只能将 RESET 输出上拉至高电平的连接到上拉电阻器。 如果开关打开 RESET 输出、RESET 输出可能无法正常工作。

    我的答案是否对您有所帮助?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael San

    感谢您的快速响应。

    很抱歉我的英语很差  

    请  让我再次解释一下客户的问题。

     

    > WDI 上需要至少100ns 宽的信号,并且每1.6秒至少出现一次

    >否则设备将重置。

    =>

    是的。

    内部自动复位振荡器 也是每1.6秒一次?

     

    >由于您使用的是 A 版本(TPS3823A),因此即使复位被置为有效,WDI 的输入仍将处于活动状态。

    >如果在复位被置位时收到 WDI 脉冲,A 版本不会将复位信号锁存到置位状态。

    =>

    是的、如果/reset=L、并且 WDI 处于活动状态、/reset 在空版本的情况下一直处于低电平。

     

    客户的问题不是在/reset=L、而是/reset=H 的情况下

    客户 认为自动复位振荡器可用、所以当   WDI 的输入 为高阻态(CPU 处于待机状态)时/RESET 保持高电平。 没关系。

     

    在从 CPU 待机转换为活动状态时,客户的 CPU 可能会将 WDI 终端拉至低电平。

     内部自动复位振荡器的脉冲 (每1.6秒一次) 和 转换时序(CPU 将 WDI 拉低)很可能重复。

    因此、在这种情况下 、WDI 脉冲(通过内部 振荡器) 可能会被区分。

    转换检测器/看门狗计时器逻辑(数据表 P10)可能会释放切换脉冲。

    因此、/reset 可能会设置为低电平。  一次。

    因此、为了防止这种情况发生、客户添加了模拟开关、 以便在从 CPU=STANDBY 转换为 ACTIVE 时保持/RESET=High。

     

     

    如果有的话,我想再次征求你的意见。

    此致

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanji、

    内部自动复位振荡器 也是每1.6秒一次?

    -是的。-

    客户的问题不是在/reset=L、而是/reset=H 的情况下

    客户 认为自动复位振荡器可用、所以当   WDI 的输入 为高阻态(CPU 处于待机状态)时/RESET 保持高电平。 没关系。

    是的、正确的-

    在从 CPU 待机转换为活动状态时,客户的 CPU 可能会将 WDI 终端拉至低电平。

    -这是可以的。 WDI 将认为这是一个脉冲-

     内部自动复位振荡器的脉冲 (每1.6秒一次) 和 转换时序(CPU 将 WDI 拉低)很可能重复。

    -这是可以的。 每1.6秒可能会出现一个以上的信号,但至少必须出现一个信号。-

    转换检测器/看门狗计时器逻辑(数据表 P10)可能会释放切换脉冲。

    因此、/reset 可能会设置为低电平。  一次。

    -为什么看门狗计时器会丢失切换脉冲? 切换脉冲必须保持至少一次脉冲、持续1.6秒。-

    因此、为了防止这种情况发生、客户添加了模拟开关、 以便在从 CPU=STANDBY 转换为 ACTIVE 时保持/RESET=High。

    开关问题:如果开关断开且上拉电阻与/RESET 断开连接、则 RESET 将悬空。 /RESET 需要上拉电阻器拉高。-

    问题:

    当您移除开关时、当 CPU 从待机状态转换为活动状态时、/reset 是否会保持低电平?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的 Michael -San

    感谢您的快速回答!

    客户仍在使用 TPS3823设计其电路、因此 他们尚未通过 CPU 模式更改的 WD 超时捕获实际/RESET =低电平。

    我认为/RESET deos 不会持续保持低电平 、因为在延迟时间"TD"(典型值200ms)之后、/RESET 会恢复为高电平。

    此外、正如您提到 的、如果内部自动复位 osc 保持脉冲、则下一次将清除 WD 超时、且/reset 不会保持低电平。

     

    客户的问题不是/RESET 持续保持低电平、但/RESET (可能)会 CPU 模式变化时变为低电平(但尚未捕获)。  

    总之、感谢您的支持。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanji-San、

    只要 WDI 上的脉冲每1.6秒至少持续一次、复位就不会变为低电平。 如果脉冲停止、则是将触发复位并变为低电平。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael