This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950上的最大延迟时间设置

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609200/ucc28950-max-delay-time-setting-on-ucc28950

器件型号:UCC28950

大家好、团队、

根据数据表、RAB、RCD、REF 的最大允许电阻值为90k Ω。

这意味着最大延迟时间为1.7uS。

是否有办法进一步增加此延迟时间?

如果没有、设计中需要注意哪些事项、以便死区时间要求远小于1.7uS?

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    支持 UCC28950的工程师现在是 OOO、但您明天应该会看到对此帖子的响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra

    抱歉、90k 欧姆是允许的最大电阻。 通常情况下、1.7us 是足够的最大延迟、我不知道有什么情况证明过短。
    死区时间应略长于开关节点从 Vin 向 GND 摆动所需的时间、反之亦然-该时间很难直接计算、因为它取决于物理硬件中的杂散电容、在一定程度上取决于中的传播延迟 驱动电路。
    您是否有特定的理由认为您可能需要更长时间?

    此致
    Colin