This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:bq27421-G1/FC 位未置位

Guru**** 2604045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610045/bq27421-g1-bq27421-g1-fc-bit-is-not-set

器件型号:BQ27421-G1

您好!

现在、我正在评估 bq27421EVM、以便按照所附的要求执行充电和放电周期。 然后、我发现虽然 SOC 实际达到100%、但 FC 位未设置。 您能否检查所附的日志数据并指出设置不正确(如果我有)?

e2e.ti.com/.../bq27421-LearningCycle_5F00_FC-bit.xlsx

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将"锥形电压"设置为什么? 尝试将"锥形电压"设置为低于电池充电电压100mV、并将"V at Chg term"设置为低于电池充电电压10mV。 因此、在您的情况下、将锥形电压设置为4100mV、将 V at Chg Term 设置为4190mV。

    并将"锥率"设置为=设计容量/(0.1 *锥形电流)

    尝试查看它是否起作用。