This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:充电停止至高于电池电压5.8V

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609061/bq24735-charging-stops-above-battery-voltage-5-8-v

器件型号:BQ24735

您好!

我有一个使用 BQ24735作为电池充电器控制器的应用。 充满电的电池电压大约为8.4V。 当我通过 I2C 总线将 BQ24735充电电压设置为8.4V、充电电流设置为1.344A 时。 我遇到充电问题。 当电池电压低于5.8V 时、它可以在1.344A 左右开始充电、而没有问题、一旦电池电压超过5.8V、充电将立即停止。 以相同的结果重试了几次。 已使用 BQ24735手动检查、充电使能条件、怀疑其中一个条件指示"VSRN 未超过 BATOVP 阈值"。 我的问题是 寄存器中是否设置了 BATOVP 阈值? 如果是、如何确认设置正确? 我搜索了整个 BQ24735手册、似乎不知道 BATOVP 阈值是什么。 感谢有关此方面的帮助。

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表第17页:当 SRN 上的电池电压超过稳压电压设定点的104%时、bq24735将不允许高侧和低侧 MOSFET 导通。 BATOVP 阈值与0x15H 寄存器的值相关。

    输入电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0x15H 寄存器值设置为8400mV。 bq24735的输入电压为15V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是在 bq24735 EVM 还是在电路板上进行测试? 如果在电路板上、请检查 ACOK、ACDRV 和 REGN、VCC 和 VSRN。 这些电压可以帮助我们了解转换器为什么会在5.8Vbat 停止开关。