This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861是否支持 UPOE 标准?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610081/tps23861-does-tps23861-support-upoe-standard

器件型号:TPS23861

您好!

TPS23861是否支持 UPOE 标准?

如果没有、是否有任何其他 PSE 器件支持 UPOE 标准?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    TPS23861支持 UPOE。 请参阅 TPS23861常见问题解答页面中的以下段落:  

    e2e.ti.com/.../3489.tps23861-faqs

    • TPS23861可输出的最大功率是多少? 如何实现更高的输出功率?

    每个端口具有920mA 的最高电流限制。 假设端口电压为57V (根据 IEEE 标准为最大值)、每个端口的最大功率为57V * 0.92A = 52.44W。  

    如果您正在寻找采用 TPS23861的高功率解决方案(例如60W)、UPoE 解决方案非常适合。 基本思路是将两个 PSE 通道连接到一个 RJ45连接器、并通过所有4线对以太网电缆供电:一个 PSE 通道连接到12和36线对、另一个通道连接到45和78线对。 则进入 PD 负载的电流可以加倍。 TPS23861EVM-612是一个具有两个4线对端口的良好基准。

    谢谢、

    Jake Smith