This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:无线充电问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610079/bq51013b-wireless-charging-issue

器件型号:BQ51013B

尊敬的 TI 支持团队:

您好!  

我将发送此电子邮件、涉及无线充电问题。 RECT 引脚上的电压小于1V  

我使用的是:

TI BQ51013B

2. Wurth Electronics Rx 线圈 760308103206

三星无线充电垫(EP-PG920IWUGUS)

为了计算  AC1、AC2电容值、我使用了指定的 Ls 值(=7.5uH)、现在我使用的 Ls'= 1.5 Ls。  我联系了 Wurth Electronics、很快就应该有一个精确的值。

随附的是 BQ51013B 电路、其中显示了所有组件。  我修改了 TS/CTRL 并将其接地。  电容器的额定电压满足指定的值。  

如果您需要任何其他信息、请告诉我。  此外、还连接了 RECT 引脚的电压波形、该电压波形非常低。 我一直在尝试进行调试、但没有取得太多进展。  我想知道您是否有任何建议、如果有任何反馈、我将不胜感激。  

非常感谢您的观看、祝您愉快。  
Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查 TS/CTRL 引脚、它不应断开、需要一个10k 电阻器接地。 这将触发关断。

    仔细查看较大的脉冲(高于4V)、看看您是否可以看到通信数据包。
    线圈760308103206 --小型线圈28mm X 15mm 很难实现较差的耦合和低增益,这可以通过增大 L 值来设置--但建议使用低 L 值7.5uH、20uH 或更高。

    每500ms 的低峰值可能是一个低功耗 Ping、以查看是否存在 RX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:

    感谢您的反馈。 电路板正在工作。

    这是 TS/CTRL 引脚、我尝试重新处理并提前将信号拉至接地。 也许导线与引脚不太接触。 芯片外形和焊盘之间的空间非常小、引脚不会暴露、因为这是 QFN 封装。 我应该使 PCB 引脚的占用空间更长、这在焊接时会很有帮助。

    我将在下一个版本中进行必要的更改。

    再次感谢您的帮助、祝您愉快!

    Vijay