This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16020:如何计算 LMR16020的输入电容器?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609864/lmr16020-how-to-calculate-the-input-capacitor-of-lmr16020

器件型号:LMR16020

对于该规格、我知道 如何计算输入电容的公式、

Cmin = Iout *dc (1-dc)/(fsw*Vp)

但我不知道具体过程、

能不能帮我解释一下这个公式、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以参考这本书 在第13.1节中、您可以获得所需的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该公式根据转换器在输入电压总线上留下的允许输入电压纹波来选择电容器值。 您可以为您的设计提供输出电流、开关频率和占空比(dc = Vout/Vin)、以及您可以容忍的纹波电压的 amuout、以计算 Cin 值、