This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/充电曲线

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24610, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610070/bq25703a-bq25703a-charging-profile

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ24610BQ24170

您好!

现在、我的客户开始学习 bq25703A、然后询问数据表中是否未包含充电曲线示例。 那么、您可以确认以下问题吗?

  1. 您能否提供 bq25703A 的充电曲线示例?
  2. bq25703A 是否没有终止电流设置? 这意味着它本身没有充电终止功能、因此主机控制器会终止充电?

此致、

Satoshi /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25703A 是主机控制充电器。 充电曲线由主机控制器控制。 因此、我们不会将其放入 bq25703A 数据表中。 您可以在独立充电器器件中找到充电曲线示例、例如:bq24610、bq24170...
    2.相同。 bq25703A 是主机控制充电器。 终端由主机控制器控制。 独立充电器器件具有集成的终端功能、例如:bq24610、bq24170...