This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:BQ21040挂起

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608046/bq21040-bq21040-hangs

器件型号:BQ21040

你(们)好

 

我的客户面临 Bq21040的特殊情况。

下面是电源管理的通用块

直流/直流为负载供电、直至被1)手动开关或2)将 USB 电源插入 bq21040中唤醒

当 USB 插入并为 BQ21040提供5V 电压时、它将进入挂起状态。 输出电压变为响应等脉冲时、CHG 引脚始终处于高电平

 

我们注意到 Vout 存在骤降、下面是该 Vout 下降的扩展视图

希望澄清几个疑问:

  • 是否有办法使 bq21040脱离挂起状态?
  • 您是否认为 DIP 是导致 bq21040进入挂起状态的问题? bq21040所测试的瞬态负载是否具有任何特性?

正在

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们希望了解有关您设置的更多信息。

    在捕获这些波形期间是否连接了电池?

    您能否提供原理图、或提供 Vin、Vbat、负载电流和充电电流的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diana、

    我已向您发送了一个朋友请求。 请接受、以便我可以给您发送这些信息

    正在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ING、

    我接受了这一要求,并期待着帮助解决您的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Diana

    我已通过有关电池连接的私人消息(PM)回复您。
    我现在无法访问 PM。 您能否通过电子邮件或 e2e 进行通信。

    正在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    他们正在网站上工作、现在可能已经修复了。 如果没有、您可以通过 d-bodenmiller@ti.com 向我发送电子邮件