This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:使用不可充电电池时的保护方法

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609270/bq2002-protection-method-when-using-non-rechargeable-battery

器件型号:BQ2002

您好~  

我们的一位客户正在考虑将 BQ2002x 用于镍氢可充电电池(AAA)。

他们还想知道、如果使用不可充电 电池(AAA)时发生一些损坏或爆炸、会发生什么情况。

BQ2002或 Recommendation (变通办法)中是否有任何保护方法?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件专为可充电电池而设计。 如果使用不可充电电池、则电池可能会过热。 不建议这样做。

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sharafadeen Raheem

    感谢您的快速回复。

    是否有任何解决方法可以解决电池过热的问题、或者是否有其他方法可以检查插入的不可充电电池?

     

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以将外部热敏电阻连接到 TS 引脚、从而防止 IC 在电池过热时为电池充电。
    -Raheem