This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:无法为0.1f 的超级电容器充电至所需的电压电平。

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609660/bq25570-not-able-to-charge-super-cap-of-0-1f-to-the-desired-voltage-level

器件型号:BQ25570

根据设计、电容高达几毫法拉(在本例中为0.5mF-1mF)的电路的输出为5.2V。 但是、每当我连接0.1f 的超级电容器时、它仅为电容器充电0.15V、然后随着 TEG 上的 Δ T 减小开始减小。 是否有任何方法可以从 TEG 收集的能量中为0.1f 电容器充电至至少3.5V。 提前感谢您的宝贵建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 TEG Δ T 减小时、TEG 进入 VIN_DC 的电压是多少? VBAT_OV 上的电阻分压器使用哪些电阻器?
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TEG 的电压始终大于300mV。 当 Δ T 为最大值时、开始时、TEG 的电压约为1.1V、但随着 Δ T 的下降、TEG 的 Vout 也降至 aroun300-500mV。 如果不连接超级电容、bq25570的 Vout 为5.2V。在 Vbat 和接地之间连接电容后、无法将电容充电至该电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VBAT_OV 上的电阻分压器使用哪些电阻器?
    -Raheem