This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:bq24232/通过 RILIM 将输入电流限制设置为低于200mA

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609152/bq24232-bq24232-set-input-current-limit-below-200ma-by-rilim

器件型号:BQ24232

您好!

我知道 RILIM 建议的最小输入电流限制为200mA、但我的客户考虑将其设置为100mA。 我知道不能推荐这种方法、但让我知道当他们使用15.3k 进行100mA 设置时会发生什么情况? 它是否设置为100mA、但电流调节将变得更低?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以通过设置 EN1 = 0;EN2 = 0将输入电流限制设置为100mA。

    -Raheem

    如果您的问题得到了解答、请单击验证答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    我的客户还知道、他们可以通过设置 EN1=0和 EN2=0将其设置为100mA、但他们在测试板上连接了 EN1=GND 和 EN2=IN。 因此、他们希望尝试使用 RILIM 设置100mA。 他们知道不建议使用 RILIM 设置的100mA、但现在他们只想设置它以供参考。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、如下面的数据表所示、您只能使用一个电阻器将电流限制设置在200mA 和500mA 之间。 将电流限制设置为100mA 的唯一选项是设置 EN1 = 0;EN2 = 0。