This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65086:TPS65086中的出厂编程值

Guru**** 2609665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608974/tps65086-factory-programmed-values-in-tps65086

器件型号:TPS65086

您好!

是否有人可以澄清如何订购具有出厂预编程值的 PMIC?
或者如何在我们一侧对其进行编程(从 TI 发货后)?

正如我在 http://e2e.ti.com/support/power_management/pmu/f/200/p/604009/2223395#2223395中看到的 、目前只有出厂编程可用。
但我找不到有关该过程的任何文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、
    我已将您的查询分配给相应的应用工程师、他们将很快返回给您。
    谢谢、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    您能否更新此问题?
    3天内没有答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    目前、工厂编程的自定义自定义自旋版本通常由我们的当地现场团队发起。 如果您有当地的 TI 联系人、通常最好由他们开始该流程。 为了证明 OTP 开发成本的合理性、还必须满足最小体积限制(通常为300K 单位)。

    大多数不符合该标准的客户目前正在使用由 LDOA1供电的小型 MSP430来设置 I2C 启动时的电压。