This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54561:负增益裕度?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610005/webench-tools-tps54561-negative-gain-margin

器件型号:TPS54561

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试使用可提供2A 电流的开关模式稳压器设计28V 至18.5V 的直流/直流转换器。 当我使用 Webench 工具进行设计并查看电路性能时、我在工作值中获得了-25dB 的增益裕度。 如果我制造此电路、我是否存在稳定问题? 您是否对稳定系统的最小增益裕度和相位裕度值提出了建议?

谢谢、

奥古扎罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小相补角通常为45度。 借助 DCAP2等一些具有恒定导通时间的控制类型、您可以安全地减小相位裕度。 增益裕度通常指定为-12dB 或更大。 对于 DCAP2等某些控制类型、增益裕度不是有意义的规格、因为在 FSW/2之前相位不会下降到零。

    -25dB 是大于您的设计所需的增益裕度。