This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:电池电量耗尽时卡在预充电状态

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609849/bq51050b-stuck-in-precharge-with-battery-depleted

器件型号:BQ51050B
你(们)好
我们有一款使用 BQ51050B 进行无线充电的可穿戴设备。 我们遇到了生产问题、目前在5%的器件上可见。
当电池完全耗尽(保护电路断开)时,系统无法启动。
在这个完全耗尽的情况下、我看到在预充电期间电池电压节点上的锯齿电压波形大约为2.5V、这是因为电压首先稳定增加、之后突然下降。  
底线电压永远不会达到3V、因此电池保护电路显然永远不会重新打开。
您是否有任何可关断并恢复预充电电流的逻辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将就此问题与您联系。
    最好在离线时处理问题。