This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:您能告诉我 TPS563201#39的 OVP 功能吗?

Guru**** 2480215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609707/tps563201-could-you-tell-me-about-tps563201-s-ovp-function

器件型号:TPS563201

大家好、团队成员。

我收到了客户的以下问题。

请帮帮我。


OVP 的工作方式是否类似于 OCL (如 UVP)?
※我们知道 UVLO 和 TSD 控制都是关断和未锁存的。


谢谢你。
Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    在 OV 期间、TPS563201将保持低侧 FET 导通、直到 OV 被移除。 当电感器电流降至零时、低侧 FET 和高侧 FET 都将关闭。 如果 OV 在输出端被称为很长的时间、则低侧 FET 将首先导通、然后电感器电流降至零、以使低侧和高侧 FET 关断。 只有在之后移除 OV 时才会进行开关。  

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Anthony San。

    换言之、OVP 和 UVP 的控制(释放受保护状态的方法)将有所不同。

    我的理解是否正确?

    ※在下面写下我的理解

    (我想向客户解释、所以请确认。)

    OVP: OVP 检测→低侧 FET 导通→电感器电流为0mA→高侧/低侧 FET 关断→OVP 释放(稳定运行)
    UVP: UVP 检测⇒IC 关断⇒15msec @典型重启⇒UVP 释放(稳定运行)

    此致、

    Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    我认为您的理解是正确的。

    最棒的
    Anthony