This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:FLT 引脚的行为

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609507/tps2660-behavior-of-the-flt-pin

器件型号:TPS2660

我的客户想要了解 FLT 的行为。

附件是导通时的 Vin、Vout、FLT、Iout 图。

请告诉我为什么 FLT 变为低电平。

此致、

Hayashie2e.ti.com/.../TPS26600-FLT-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    我已经查看了 FLT 行为图、上电后不会变为低电平。

    您能告诉我们从 FLTb 到5V 的上拉电阻是什么吗?

    客户每次为系统供电时是否都会看到此问题?

    这是否在特殊情况下发生? 当客户发现此 FLTb 行为时、请帮助解释该情形。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kari San

    感谢你的建议。
    我回答您的问题。

    您能告诉我们从 FLTb 到5V 的上拉电阻是什么吗?
    >它们将10欧姆电阻器从 FLTb 上拉至5V。

    客户每次为系统供电时是否都会看到此问题?
    这是否在特殊情况下发生?
    >当它没有负载时,每次都会发生。

    如果您想检查电路、您想给我发送电子邮件吗?
    我要给你

    我的地址:ta-hayashi@fujiele.co.jp

    此致。
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    谢谢你。

    我已就此发送了一封电子邮件。

    此致、

    Kari。