This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511:BQ50002A 和 BQ500511问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511A, BQ50002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609972/bq500511-bq50002a-and-bq500511-issue

器件型号:BQ500511
主题中讨论的其他器件: BQ50002A

你(们)好

我们使用 BQ50002A BQ500511A 为移动电话构建无线充电解决方案。

可进行充电、但输入电流仅约为0.2A。

我们使用容量大于30W 的直流电源。PCBA 设计具有2层。

示波器波形以供您参考。

 

谢谢

星号

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我可以帮助解决此问题、但需要有关设置的更多信息、并将通过电子邮件与您联系。