This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 NCP361交叉

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607360/cross-with-ncp361

主题中讨论的其他器件:TPS25200

大家好、

我们是否有与 NCP361进行交叉的零件?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我们来看看电源接口论坛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此帖子的回答是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我认为 NCP361是集成 FET 保护器件(efuse)的交叉参考、但可能是错误的。 我要将此主题移至支持电子保险丝器件的电源开关论坛。 同时、请访问 www.ti.com/efuse 

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    请查看 TPS25200器件。 该器件具有相同的尺寸、具有以下优势
    使用 NCP361时、Ron 更低、为60m Ω、而电阻为300m Ω
    可编程电流限制
    高达2.5A 的更高电流支持。
    如果需要更多信息、请告诉我。

    此致、
    Rakesh