This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:如何配置 TPS65381AQ1以获得更高额定电流?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607288/tps65381a-q1-how-to-configure-tps65381aq1-for-more-current-rating

器件型号:TPS65381A-Q1

大家好、
目前、我们正在开发安全关键型产品。
我们的直流/直流转换器提供以下电源电压/额定值= 12V 直流/2安培。
但是、TPS65381 AQ1将提供最大1300mA 的电流。 我们计划通过 TPS65381 AQ1为所有其他 IC 供电。
因此、TPS65381AQ1的额定电流更低。 如何将额定电流从1300mA 提高到2000mA?
作为安全措施的一部分、与 TMS570微控制器一起、其他 IC 的电源也可通过 TPS65381AQ1共享。 这种方法是否 正常?

此致、
S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saravanakumar 先生、
    我将您的请求指派给了专家、但由于美国的致谢周、回复可能会有延误。 对此、请接受我们的道歉。
    由于 IC 的内部 FET 是限制电流的组件、因此不太可能增加输出电流。 TPS65381A-Q1可能用于监控外部电源、从而满足功能安全需求?
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank 先生、
    感谢您的快速响应。
    是的。 我同意 TPS65381A-Q1、主要用于监控以提供外部电源。
    此 IC 提供3.3V 直流和5V 直流。 我们计划将3.3V 直流、5V 直流电源用于其他 IC。
    总电流消耗将为2000mA。 除了外部电源监控、我们还希望使用 TPS65381A-Q1的输出电源。 这是主要目的。
    如果可能、我们可以通过附加电路以及 TPS65381A-Q1实现相同的效果。

    此致、
    S.Saravanakumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saravanakumar、

    您是否说 VDD6上的总电流将为2000mA? 在这种情况下、您可能需要考虑使用与 TPS65381A-Q1器件并联的附加高压降压转换器。

    如果 VDD6上的总电流不超过其限值、则可以使用 VDD6作为附加低压降压的输入来生成额外的电源轨。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishnamuty、

    感谢您的反馈。

    因为没有可用的选项。 我已经开始使用具有截止选项的 LDO 稳压器。

    此致。

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    我认为您并不完全理解先前的一个帖子。  TPS65381A-Q1的 VDD1_SENSE 引脚用于两个目的: VDD1调节环路反馈(SENSE)和 VDD1电压监控(VMON)或独立的电压监控功能。  对于需要更大内核电流或其他负载的 MCU、可以使用并联降压、从 VDD6级联(作为前置稳压器) 或者、如果 TPS65381A-Q1的 VDD6上的降压效率和总负载所需的电流和功率过高、则降压转换器的电源可能是主电源、例如汽车电池或12V 工业电源。  然后、该降压转换器的输出用于为该较高电流轨供电、而 VDD1_SENSE 用作该电压轨的电压监控器、具有外部 FET 的 LDO 控制器 VDD1不用于调节、而仅用作电压监控器。  随附的 PDF 中显示了这些概念。

    e2e.ti.com/.../2017_2D00_02_2D00_03--TPS65381A_2D00_Q1-with-External-DCDC.pdf

    此致、

    Scott