This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:持续打开的周期

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609553/tps54540-period-that-continue-to-switch-on

器件型号:TPS54540

我们获得  了与客户的 TPS54540搭配使用时的电路信息和波形。

当它们在2MHz 开关频率下使用此 IC 时。有一段时间会继续 打开。请参阅随附的。

他们想知道为什么看到这种现象。

如果它们将二极管从 SM560C 更改为 SM540C、则看不到这种现象。

请告诉我们。  e2e.ti.com/.../Circuit_5F00_waveforms.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、

    即使在更换二极管时,该设计看起来也不稳定。 开关需要保持稳定,我可以从它们的波形中看到开关不稳定。
    以下是我对原理图的建议。

    1. RT 电阻值似乎错误。
    2.降低输出 LC 滤波器的值。
    3.验证补偿。
    下面是使用 Webench 生成的原理图。 客户可以使用 Webench 进一步定制设计。

    ----阿姆布雷什