Other Parts Discussed in Thread: TPS3422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3422 您好!
TPS3422输入延迟监控器只有两个选项:0和7.5s。 我想知道是否有一个部件或 简单的解决 方案具有用户可编程的输入延迟。 例如、3s、4s、5s……
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TPS3422只有0和7.5s 选项。 以下链接中的最后一个表格显示了可用的按钮 www.ti.com/.../slyt361d.pdf
此致、
安东尼