This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:故障代码0x7h 是什么意思?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609664/emb1428q-what-does-fault-code-0x7h-means

器件型号:EMB1428Q

您好!

我的客户偶尔告诉我、他们从 EMB1428Q 读回的故障代码是0x7h。 但是、我在数据表中找不到这种故障代码。 EMB1428Q 是否有可能生成这个故障代码? 这意味着什么?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我认为这是不可能的。 对于 EMB1428Q 报告0x7、这将是表的第一个条件(一个 EMB1499故障)。 EMB1499的 FAULT[2:0]引脚必须为[111]、这不是 EMB1499数据表中的有效组合。


    他们使用的端字节序惯例是否可能是错误的? 例如、EMB1499报告1110 (有效错误)、但 MCU 在0111?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 David、我将让客户检查他们的软件。

    此致、
    John