This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:Vout 与 Vout (reg)对比说明

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609161/bq24073-vout-vs-vout-reg-clarification

器件型号:BQ24073

您好!

我只想确认我对 BQ24073的 Vout 操作的理解。

当检测到输入电压源(充电器已连接)时、输出电压被调节至满足4.4V 的输出电压(稳压器)。 但是、当未检测到 Vin 源并且存在电池时、Vout 电压将等于 Vbat - Vdo (由于 Q2 FET 导通损耗、电压为50mV)、它不再稳压(在本例中升压)到4.4V。 对吧?

如果我的理解是正确的、我想知道是否有任何有关将 USB 充电器(5V 输入电压)调节至4.4V 的效率信息。

谢谢、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、
    调节实际上由线性稳压器完成。 遗憾的是、我认为我们没有效率信息。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharafadeen、

    感谢您提供信息。 我知道 Vin 到 Vout (reg)由线性稳压  器调节(不幸的是、我们没有该效率信息)、但您没有解决我的问题、即在未连接充电器时、电池电压是否升至 Vreg (out)。

    谢谢、
    海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海登

    当未连接输入时、器件将处于下面所述的补充模式 、并且输出电压大约比电池电压低250mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sharafadeen、现在就该去了。

    -海登