This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3233:在几个上电/断电周期后、输出电压仅变为3.3V

Guru**** 2581545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609729/ref3233-output-voltage-just-become-3-3v-after-several-power-on-off-cycles

器件型号:REF3233

您好!

在我们的应用中、我们无法按预期从 REF3233-EP 获得3.3V 电压、而是从3.24V 到3.28V。

在多次打开/关闭 REF3233-EP (请参阅随附的原理图)后、输出电压变为3.3V。

在随附的示波器图片上、您可以看到 IC 在上电期间的行为:

紫色迹线:输入电压(3.6V)

绿色曲线:使能引脚(3、3V)

黄色曲线:输出电压(3.28V)

您是否对 IC 发生了什么情况进行了说明?

谢谢、

Giulliano

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giulliano、您好!

    我现时没有这种现象的解释。 我有几个问题可以更好地理解这种行为。

    1.您能给我更多关于 Vin 的信息吗?
    2.您能给我一张有关下电上电的图吗?

    我还建议仔细检查数据表的"电源电压"部分。

    -mz