This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:LP2951-33QDRGRQ1

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609487/lp2951-q1-lp2951-33qdrgrq1

器件型号:LP2951-Q1

您好!

我在当前设计中使用的是"LP2951-33QDRGRQ1"。  在其数据表中、这是一个带有外露散热焊盘的8-SON 封装、没有提到该散热焊盘的连接。 那么,我们应该将它连接到"GND"还是其他东西?  


谢谢!  


Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    是的、您应该将散热焊盘连接到 GND 以实现最佳散热性能。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GOT -谢谢 Mark!