This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:最大占空比

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609140/bq24780s-maxumum-duty-cycle

器件型号:BQ24780S

尊敬的所有人:

在8.4V 充电电压下、bq24780S 的最大占空比有多大?
需要多少最小输入电压?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24780S 可使顶部 FET 导通时间超过一个完整开关周期。 因此、最小输入电压受睡眠比较器(VCC 至 SRN 比较器)和 VCC 串联二极管中的压降的限制。 如果假设 VCC 系列肖特基二极管正向压降为0.4V、则睡眠比较器阈值为360mV 上升阈值和140mV 下降阈值。 启动期间的输入电压应为8.4V+0.4V+0.36V=9.16V。 启动后、最小输入电压应高于8.4V+0.4V+0.14V=8.94V

    占空比约为8.4/8.94= 94%。 在800kHz 开关频率下、HIDRV 关断时间在每个开关周期中约为75ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。
    PAN-M