This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60150:放电选项

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607444/tps60150-discharge-option

器件型号:TPS60150

你(们)好

我的客户有疑问。

TPS60150是否具有同步电路?

■客户规格

VIN=3.3V

Vout=5.0V

Iout=9mA

负载:LED

如果在无负载时输出电压没有降低、我们就会担心这个问题。

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表中的方框图。 内部输出设置电阻分压器(R1和 R2)用作放电路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    此外、请告诉我。
    R1和 R2的电阻是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R1+R2约为1至2兆欧姆。