This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:在 SM72445中禁用面板模式

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: SM72445, SM72441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609773/sm72445-disabling-panel-mode-in-the-sm72445

器件型号:SM72445
主题中讨论的其他器件: SM72441

SM72445 MPPT 控制器中是否有任何禁用面板模式功能的方法? 我希望直流/直流转换器即使在电池板和输出电压之间的差异很小时也能继续运行。 我可以处理效率的微小影响。 切换到 SM72441是否是更好的选择?

谢谢你

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,简单的方法是使用 SM72441。