This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50端点电压与放大器;端点电压增量表示

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608834/bq40z50-r1-bq40z50-term-voltage-term-voltage-delta-means

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

1;当 BQ40Z50端点电压设置为3000mV 时、意味着当电池放电达到此电压阈值时、RSOC=0%。因此 实际 使用不同 的放电电流(0.2C、0.5C、1C)、RSOC=%、但端点电压不是3000mV、可能低于3000mV。

那么、我的问题是什么是以电压设置  为基础的术语? 如果我希望 项 Voltage=3000mv、RSOC=0%、那么无论放电流速率是多少、BQ40Z50-R1都能支持?

2;什么是 RSOC_CONV 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的。
    请参阅器件的 TRM。
    谢谢
    Onyx